This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1212:最小传播延迟 TPD

Guru**** 2929090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/913141/cdclvd1212-the-minimum-propagation-delay-tpd

器件型号:CDCLVD1212

数据表中缺少最小传播延迟。 它当然不是零。 您的表征最小值是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

             正确、数据表中未给出最小传播延迟。 遗憾的是、我无法访问特性数据、因为该器件非常旧。 让我与我的团队一起了解一下、我会再回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Badarish、

    您是否有机会更新特征评定数据?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

             很抱歉等了很久。 我已请求访问此文件服务器、并正在等待它。 我将在访问数据后尽快返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

             很抱歉耽误你的回答。 我能够访问一些特征数据。 最小传播延迟为~ 1.3ns。

    请注意、该数据仅针对电压变化(2.375V、2.5V、2.625V)和温度变化(-40 C、25 C、85 C)的"标称"转角批次材料进行测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Badarish、

    谢谢。 在数据表中、TPD 同时具有典型值和最大值规格、它们通常适用于快速角和慢速角吗?

    为了了解最小 TPD 的变化、快速角和下角的典型值和最大值测量值是多少?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

             典型值的数据表规格适用于在室温和标称 VDD 下测试的"标称"角批次材料。 最小和最大规格包含工艺、电压和温度的变化。  

    正如我之前提到的、可用的特征评定数据没有强项和弱项角信息、而只是具有标称值。

    有一些有关仿真得出的最小传播延迟的信息该值在强角为~ 850ps、 -40 C 和2.625V。我的预期是硅比仿真更糟、并且肯定会低于我在上次答复中提到的1.3ns、因为这在标称角。  

    根据仿真数据及其与典型角处实验室数据的相关性、我想说1.1ns 是对最小传播延迟的良好估计、该延迟将位于强角、-40 C 和2.625V