This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD 测试数据

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SA555, LMC555, TLC555, SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917154/esd-test-data

器件型号:SA555
主题中讨论的其他器件: LMC555TLC555SE555

可能涉及的人员、

请帮助提交 ESD (HBM)测试数据。

我们的客户需要进行认证。

 

此致

Sonoda

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonoda-San、

    数据表缺少此信息。 我找到了 SA555的内部 ESD 结果。 HBM 为500V

    如果 ESD 是一个重要参数、我建议使用 TLC555或 LMC555计时器。 这些计时器是 SA555的改进替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San、

    感谢你的答复。

    还有一件事我想问你。

    NA555P 和 SE555P、 它们是否具有相同的 ESD/HBM 结果 ?

    此致

    Sonoda。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeshi-San、

    我没有找到 SE555的数据。 SE555是一个较旧的裸片推出日期。 NA、NE、SA 具有相同的 ESD。