This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:具有 Codeloader 的 LMK03806EVAL Ann LPT PCIe 端口

Guru**** 2767465 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, USB2ANY, LMK03806BEVAL, LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/918125/lmk03806-lmk03806eval-ann-lpt-pcie-port-with-codeloader

器件型号:LMK03806BEVAL
主题中讨论的其他器件:CODELOADERUSB2ANYLMK03806SEGGER

大家好。

我有一个 LMK03806EVAL RevB、我需要将其与 Codeloader 配合使用。

我有一个 PC Win10和一个 PCIe LPT 端口。

我的卡的地址 I/O 是 DFF8-DFFF 范围。

但是、如果我在 DFF8中设置 Codeloader 端口选项、程序会崩溃。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    您必须专门使用 CodeLoader 是否有原因? CodeLoader 已被弃用、更倾向于 TICS Pro、后者可以使用 USB2ANY 编程器和 USB2ANY 转 UWIRE 适配器板通过 USB 接口对器件进行编程。 由于 CodeLoader CodeLoader 已弃用、因此我可以提供的支持将受到限制。

    在屏幕截图中、并行端口看起来是在 LPT1上注册的... 您是否尝试直接将 CodeLoader 设置为 LPT1?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Derek Payne"]

    您好、Luca、

    您必须 专门使用 CodeLoader 是否有原因? CodeLoader 已被弃用 、更倾向于 TICS Pro、后者可以使用 USB2ANY 编程器和 USB2ANY 转 UWIRE 适配器板通过 USB 接口对器件进行编程。 由于 CodeLoaderCodeLoader 已弃用、因此我可以提供的支持将受到限制。

    在屏幕截图中、并行端口看起来是在 LPT1上注册的... 您是否尝试 直接将 CodeLoader 设置为 LPT1?

    此致

    [/报价]

    我使用代码加载器、因为我没有任何 USB。
    此外、由于开发板盒中只有一个用于并行端口的适配器。 我是否必须购买带有 uwire 适配器的 USB 设备才能使用该板?

    如果使用 Codeloader、我选择 LTP1、程序不会崩溃、但我无法对器件进行编程。
    使用 Win XP 和"本机"并行端口的第二台 PC 没有问题。

    但我需要使用具有 Win 10 e PCIe 并行端口的 PC 编号1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LMK03806BEVAL

    大家好。

    我有一个 LMK03806EVAL RevB、我需要将其与 Codeloader 配合使用。

    我有一个 PC Win10和一个 PCIe LPT 端口。

    我的卡的地址 I/O 是 DFF8-DFFF 范围。

    但是、如果我在 DFF8中设置 Codeloader 端口选项、程序会崩溃。

    可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡

     这是 https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/918125/3394353的副本。 我们将在另一个线程中进行响应、该线程将被锁定。

    [编辑:Thread 被合并、对混淆表示歉意]

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luca、

    CodeLoader 很可能无法支持 PCIe 并行端口、或者必须先执行一些步骤来配置 PCIe 并行端口卡、使其行为与现有 LPT 接口没有区别。 我们不再主动开发 CodeLoader、因此如果存在一些 CodeLoader 问题、导致无法找到您的硬件、我们很可能无法更新软件。

    我们强烈建议改用 USB2ANY 并使用 TICS Pro 。 严格要求使用 USB2ANY 转 UWIRE 适配器板;您可以手动将 USB2ANY 引脚连接到 LMK03806板上的相应引脚。 关键引脚包括:

    • SYNC (USB2ANY 引脚1至 EVM 引脚1)
    • 数据(USB2ANY 引脚4至 EVM 引脚2)
    • CLK (USB2ANY 引脚8至 EVM 引脚4)
    • LE (USB2ANY 引脚2至 EVM 引脚6)
    • GND (USB2ANY 引脚6至 EVM 引脚9)

    您还可以使用 CodeLoader 或 TICS Pro 导出寄存器设置、也可以使用任何其他可用的具有 SPI 功能的编程器对 EVM 进行编程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还行,完美! 我需要购买 usb2any 器件。 太棒了!! 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我、具有 j-flash 软件的可编程 jlink (SEGGER)是否能够写入 lmk03806器件的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。 我认为 J-Flash 用于对闪存芯片进行编程、因此有些概念、如控制/程序指令、不会继续执行。 如果  您只是在寻找价格低廉的 SPI 编程器、并且您愿意编写一些 DLL 包装程序、那么我认为比 FT232H-on-a-stick 这样的程序更麻烦。 另一方面、TICS Pro 目前不支持 FT232H 或其他第三方程序员、但 USB2ANY 无缝集成编程和实时调试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、完美。

    此致