This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:查找用于 LMX2571的解调器或替代调制解调器

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917491/lmx2571-looking-for-demodulator-for-lmx2571-or-alternative-modem

器件型号:LMX2571

 当 LMX2571在10MHz 下与 FSK 搭配使用时,您是否可以建议使用 FSK 接收器/解调器? 或者可能是完全不同的部分、在该频率下执行简单的 FSK 调制+解调?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel、您好!

    10MHz 是载波频率还是 FSK 频率?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是源信号频率、 虽然我希望最终的最大 FSK 频率距离10MHz 不远、因为我受发送器频率范围的限制-我不确定这里的合理性-希望实际代表二进制信号、其中10MHz 为最低频率、11MHz 为最高频率。 抱歉、它这么粗体、只是从这里的调制实践开始。  

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    遗憾的是、我们没有支持10MHz 载波 FSK 解调的产品。