This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:最大 CL 要求

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/918414/cdci6214-max-cl-requirement

器件型号:CDCI6214

您好!

数据表中有以下要求:

CL 晶体负载电容 使用片上负载电容。 支持的晶振在内。 5 - 8 PF

我们使用的是 CL (石英)=12pF (引脚-引脚值) f=24MHz 石英(Abraacon ABM8AIG 系列)。

为了了解它是否适合、我需要知道数据表中的 CL 要求是"引脚到 GND" (在本例中、CL (石英)/2在范围内)还是"引脚到引脚"(在本例中、CL (石英)/2在范围外)。

谢谢你。

Giacomo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    负载电容是等效电容(而不是单端电容)、因此根据您的定义、我认为它是"引脚对引脚"的。

    不过、这条线并不意味着什么。 它只是提供了一个不需要外部负载电容器的保守范围(仅使用内部负载电容器)。 实际上、内部负载电容可在3pF 至9.1pF 范围内进行编程、其中引脚/寄生电容为3pF。 换句话说、您仍然可以使用具有12pF 所需负载电容的晶体、只需添加一些外部负载电容即可。  

    例如、如果您将内部负载电容设置为3pF (这意味着内部负载电容被禁用、但所有寄生电容都增加了3pF)、并且假设 PCB 杂散电容为2pF、 那么 XTAL 两端的电容不超过(12 - 2 - 3)* 2 = 14pF。 您可能希望使其低于14pF、因为如果频率过高、则可以增大可编程负载电容。

    此致、
    Hao