This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:LMX2572LP,关于 LMX2572LP 的封装。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917143/lmx2572lp-lmx2572lp-about-the-footprint-of-lmx2572lp

器件型号:LMX2572LP

你(们)好

我下载基于 Ultra Librarian 的数据文件以生成 Cadence OrCAD 16.6封装。 但它看起来文件无法正常工作。 双击 2020-06-24_08-20-39.bat 文件,可以调用 Allegro,但它很快就会在屏幕提示符下挂起,如下所示屏幕快照。 您能帮您仔细检查原因。

我在此附上原始的超级库数据文件、该文件已从 TI 网站下载。

顺便说一下、我使用相同的方法生成了大量的封装、只是在我想创建此器件的封装时遇到了故障、所以我的 PC 和软件环境可能是 OK.e2e.ti.com/.../ul_5F00_LMX2572LPRHAR.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

     您是否选择了 RHA0040H 或 RHA0040H_NV 作为封装、您是否使用了基本视图或详细视图?

    您是否使用了"OrCAD/Allegro PCB Editor v16.x" CAD 格式? 需要确认确切的设置、以防我们重现此情况。 您可以 尝试重新下载文件、还是已经尝试过?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您是否选择了 RHA0040H 或 RHA0040H_NV 作为封装、您是否使用了基本视图或详细视图?

    ----我已经尝试过这两种方法,结果是一样的。

    您是否使用了"OrCAD/Allegro PCB Editor v16.x" CAD 格式? 需要确认确切的设置、以防我们重现此情况。

    ------ 当然、我在下载文件时已选中此选项。

    您可以 尝试重新下载文件、还是已经尝试过?

    ---- 是的、我已经完成/重试了5次以上。 我也尝试过不同的 PC、但它们具有相同的故障。

    顺便说一下、我用同样的方法创建了大量的 TI 器件封装、其中大多数器件都成功了、只有两个器件发生了故障、一个是此器件、另一个是 LDO、但这种现象略有不同。  我还在本论坛的 LDO 部分提交了一个案例。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    感谢您的确认。 我仍在研究更新模型。 我将向您提供有关模型即将就绪的预计日期。

    同时、您还可以尝试下载使用相同封装的器件的文件、因为您正在寻找封装。 我们的一些其他器件采用相同 的 VQFN RHA 40封装:

    https://www.ti.com/packaging/docs/searchproductbypackage.tsp?orderablePartNumber=&packageDesignator=RHA&pinCount=40&results=results#resultspage

    谢谢、

    Vibhu