Other Parts Discussed in Thread: TPL5111
您好!
我目前 正在设计中的计时器模式下使用 TPL5111。
使用电阻器时、我将使用由传感器控制的 MOSFET、因此、如果我们检测到传感器、它将通过 MOSFET 将 DELAY 引脚连接到 VDD、并将 DRVn 引脚设置为高电平。
TPL5111无法通过连接的电阻器唤醒(我使用的是47k、因此大约需要一分钟)。在等待一分钟后、如果没有传感器的触发信号、它应将 DRVn 引脚设置为高电平并唤醒 uC、但不会。
如果我移除 MOSFET、它将通过检测电阻器来正常工作。
我无法理解问题的根源(我在 计时器模式下使用 TPL5111。)
期待您的帮助。 谢谢