This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:OSCin 处于共模

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917854/lmx2594-oscin-in-common-mode

主题中讨论的其他器件:LMX2594

你(们)好。

我想在共模中使用 OSCin。 在数据表中写入:"基准输入时钟(–)。 高阻抗自偏置引脚。 需要交流耦合电容器。" lmx2594_EVM 数据表包含折页图片:

但我认为这可能是另一种连接:

OSCinP 和 OSCinM 两个输入都是直流耦合。 是正确还是我错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我建议遵循数据表建议并连接交流耦合电容器。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    OSCIN 和 OSCIN*引脚具有内置偏置、因此需要交流耦合。  

    在原理图中、R3259右侧需要两个交流阻断电容器。