This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:CAN SPI 以1MHz SPI 时钟运行

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917860/lmx2592-can-spi-operate-at-1mhz-spi-clock

器件型号:LMX2592

尊敬的先生/女士:

我能否检查我们可以用于 LMX2592RHAT 的最低 SPI 速度。  数据表显示了典型值。

我们希望在1MHz SPI 时钟下运行这两个器件。 可以用吗?

最好的 rgds

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh 您好、

    LMX2592不使用 I2C 接口、而是使用 SPI。 列出了75MHz 时的典型值、因此我认为1MHz SPI 速度时不会出现问题。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    抱歉、已更正此主题。  

    是的、终端客户询问 SPI 时钟是否可以1MHz SPI 速度运行。  

    最佳 Rgds、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    是的、1MHz 是可行的。