This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104EVM:有关输入接口电路的问题

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/916559/lmk1c1104evm-question-about-input-interface-circuitry

器件型号:LMK1C1104EVM
主题中讨论的其他器件:LMK1C1104

您好!

如果您能解释 在评估板的 LMK1C1104输入端使用100欧姆电阻的原因、我将不胜感激。

此致

Samaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samaneh:

    在100欧姆分压器的中心节点处、VENIN 等效电阻是100欧姆电阻器或50欧姆电阻器的并联组合。

    该端接为 VCC/2提供50欧姆的电阻、而为 GND 提供50欧姆的电阻。 理想情况下、这会对具有相同拉电流和灌电流的 CMOS 驱动器产生应力。

    接收器上的50 Ω 阻抗用于匹配50 Ω 传输线路

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的澄清。

    此致

    Samaneh