This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61PDEVM:预编程频率

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917266/lmk61pdevm-pre-programmed-frequencies

器件型号:LMK61PDEVM
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

您好!

我们获得了 LMK61PD 的评估板、因为我们需要一个干净的基准频率、但同时需要移动该频率(避免其他 PLL 中的杂散)。 我们认为、通过引脚、我们可以在预编程的引脚中更改频率"移动"。 遗憾的是、我们意识到这种选择只能在自举条件下进行、这意味着、为了改变频率、器件应关闭并打开。 不用说,这在我们的设计中是不可行的,原因是简单的。  因此、我有一个问题:

  1. 是否有希望让频率"移动"发生变化?
  2. 是否有任何类似的器件可以允许"移动"更改频率?
  3. 我下载了 LMK61E2的数据表、该数据表可通过 I2C 进行编程。 然而、尚不清楚此可编程特性是否仅用于存储在 E2PROM 中、然后在所选但固定的频率下使用器件。

感谢你的帮助、

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mario、  

    您希望在移动中更新哪些类型的频率? 我问这个问题、因为特定频率很重要。  

    LMK61PD 允许输出频率(和类型)的引脚选择功能需要 VCO 锁定到新频率以支持特定输出频率、因此在这些情况下无法"移动"完成。  

    LMK61E2 EEPROM 可通过 I2C 进行完全编程、从而实现已知的启动配置。 您可以在此处执行精细的频率裕量和粗调频率裕量。 这两种方法都涉及 I2C 命令。

    粗调是简单的输出分频器寄存器更新、例如输出分频器为32的5GHz VCO、会导致 Fout 为156.25。 将输出分频器从32更改为16、然后将为您提供156.25MHz 的输出频率。 这可以通过 I2C 在移动过程中完成。 查看数据表部分:9.2.2.2

    精细的频率裕度涉及更改集成振荡器的负载电容。 这会导致频率步长 ppm 大幅降低。 这同样需要 I2C 命令来更新寄存器(R16和 R17)。 查看数据表部分:8.3.5和9.2.2.1。  

    因此、关键是您需要在移动时更改为什么频率。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    非常感谢您的快速详尽答复。 所需频率的数量非常有限、并且它们与 LMK61PD 中预先编程的频率一致(这就是我们选择该器件的原因)。 实际上、我们甚至需要更低的100、125和156.25MHz 就足够了、根据您所说的、只需更改输出分频器即可获得这些频率。

    了解 LMK61E2可在移动时进行更改绝对是一件很好的事情。 因此、我想问您以下问题:

    1. 是否可以根据 预先编程的 LMK61PD 的频率获得所有寄存器的内容(处于安全侧、可在不浪费时间优化噪声和杂散性能的情况下获得最佳性能)?
    2. 假设我们仅使用输出分频器、器件在新频率上稳定需要多长时间?

    感谢您的可用性和分享的专业知识。

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、  

    如果您查看两个数据表(LMK61PD 的第10页和 LMK61E2的第9页)上156.25MHz 的典型相位噪声图、您会发现它完全相同。 由于器件的配置完全相同、因此预期的典型性能相同。  

    LMK61E2通过5GHz 的 VCO (运行整数 N-PLL 模式)和156.25MHz 的32分频器输出进行编程。 该器件在 PLL 的整数模式下可实现最佳性能、因此无需进行优化、而5GHz 可实现您所需的所有频率、即100 (50分频)和125 (40分频)。  

    表8.7显示了输出分频器设置:  

    20h 对应于32个十进制数。 因此、为了达到100MHz、R23需要更新为50 (32H)、对于125MHz、R23需要更新为40 (28h)  

    关于时间问题,它基本上是瞬时的。 连接到示波器、相位噪声分析器或频率计数器、如果您更新输出分频器、您将在测量设备上看到它立即发生变化、眼睛看不到稳定时间。

    谢谢、此致、Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    感谢所有的回答,完全澄清了我的所有疑问。 我一定会去 LMK61E2。

    此致、

    Mario