This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐 PLL 器件。

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917730/please-recommend-a-pll-device

主题中讨论的其他器件:LMX2820LMX2582

您好!

请推荐适合以下条件的 PLL 器件。
我们无法使用 TI 网站上的参考时钟条件进行搜索。
 参考时钟:1000MHz
 2.输出时钟:1200MHz、350MHz
提前感谢。
JH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    以下是一些关于最接近解决方案的建议。

    LMX2820:该器件可支持高达1.4GHz 的输入。 有两个通道分频器(仅限二进制分频器)可支持两个频率。 例如:VCO = 9600MHz、OUT1 = 9600/8 = 1200MHz、OUT2 = 9600/32 = 300MHz (非350MHz)。

    LMX2582/2592/2594:这些器件可支持高达1.4GHz 的输入。 但是、它们具有一个通道分频器。 您将需要使用外部分频器来生成较低的频率。

    3.对于1200MHz 和350MHz,它将是两个设备解决方案-每个域一个。 分离器可用于为这两个器件提供1GHz 输入时钟。

    请告诉我们您将会遇到的任何后续问题。

    此致、

    Dinesh。