This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610和 LVDS 共模

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, CDCLVD1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917252/lmk04610-lmk04610-and-lvds-common-mode

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: CDCLVD1208

您好!

在 Sysref 输出模式下,您是否有任何命令以正确的共模驱动 LVDS 输入?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    通常、对于 LVDS 输入、我们建议将交流耦合连接到接收器。 许多 SYSREF 接收器能够忽略 SYSREF 信号、因此、理论上、您可以生成比必要更多的 SYSREF 脉冲、并且只会为这些脉冲的子集打开接收器。 您还可以在启用接收器之前使用 LMK04610全局连续 SYSREF 位在 SYSREF 输入上建立适当的电平。

    另一种选择是使用一些通用输入转 LVDS 输出缓冲器、例如 CDCLVD1208、它具有一些输入迟滞、允许低频信号的交流耦合。

    此致、