This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:CDCLVD1204

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917213/cdclvd1204-cdclvd1204

器件型号:CDCLVD1204

您好!

是否可以使用 CDCLVD1204分配任何数据信号-这意味着分配非50%的占空比信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它取决于数据速率以及数据是否是交流平衡的。 如果时钟缓冲器以所需的数据速率运行、并且如果输入和输出可以直流耦合、则可以使用时钟缓冲器传输数据。 如果是交流耦合、则高通滤波器的带宽应至少比数据速率低十倍频。

    此致、
    通道