This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/917326/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

您好!

下面是我的全双工收发  器应用:用于在具有100MHz 参考时钟的上变频(需要 LO 范围16GHz-17.5GHz)和下变频(需要 LO 范围12.5GHz-13.2GHz)上使用 PLL +合成器。  以下是我的问题:

我可以使用相同的 LMX2595微波 PLL 合成器同时生成 LO1和 LO2 (全双工系统)进行升压和降压转换、还是必须使用两个具有100MHz 参考时钟的独立芯片?

LMX2595RHAR 与 LMX2595RHAT 有何区别?

3.对于全双工系统、LO 或 PLL+合成器需要注意的关键点是什么?

4.如果需要两种不同的 LO 频率、有哪些建议?

谢谢、希望收到您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    1. LMX2595的两个输出都使用相同的 VCO。 如果您将 VCO 设置为16GHz 并在 RFoutA 上输出 VCO、则 RFoutB 可以是相同的频率、也可以是使用通道分频器从 VCO 频率进行整数分频。 最小通道分频器值为2、因此这将使 RFoutB 达到8GHz。 您需要为您提到的两个频率使用两个单独的芯片。
    2. 这是它附带的卷带封装的尺寸。 RHAR 是一个2500件的卷带、而 RHAT 是一个250件的卷带

    对于3和4、您能否提供有关系统要求的更多详细信息、是否有关于使用 ADC/DAC 或数字块进行相位同步或 sysref 的任何要求?

    我们在 TI.com 网站上提供了一些参考设计、这些设计可能有助于您了解。 下面是一个筛选列表:

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?applid=120,112&famid=367

    以下是两种特定设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010132

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010131

    谢谢、

    Vibhu