This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826BEVM:使用外部时钟源示波器的 LMK04826b 配置

Guru**** 2901870 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, LMK04832, LMK04828, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/916521/lmk04826bevm-lmk04826b-configuration-using-external-clock-source-oscin

器件型号:LMK04826BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04826LMK04832LMK04828PLLATINUMSIM-SW

你好

我们在 其中一个应用中使用 LMK04826B。 因此,我想通过为 oscin 提供100MHz 外部源来配置 LMK。

1)。 我厌倦了通过 将 oscin 源设置为独立、 馈送100MHz 的单端时钟(1Vpp -正弦波/方波)在单环路模式下配置 LMK 和输出会被记录、但如果我移除时钟 源、输出会出现、并且我 使用 相同的配置寄存器值对 LMK 进行编程 、而不使用时钟源输入 、那么输出也会被记录。  那么、我们如何 证明 输入源 对正在生成的输出时钟有影响?

2)我厌倦了通过为时钟输入提供相同的输入来在双环路模式下配置 LMK,并观察到与( I)相同的结果

3) 3)如何使用 oscin 和 CLKIN 单端输入的外部时钟源配置 lmk ?

4)是否可以通过给 OSCIN 提供时钟输入来将 LMK 配置为双环路模式?

注意:上述实验是在 lmk04826B EVM 板上进行的,我已附加了用于单循环的配置文件。

e2e.ti.com/.../single_5F00_loop_5F00_config.txt

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="USER118"]1)。 我厌倦了通过 将 oscin 源设置为独立、 馈送100MHz 的单端时钟(1Vpp -正弦波/方波)在单环路模式下配置 LMK 和输出会被记录、但如果我移除时钟 源、输出会出现、并且我 使用 相同的配置寄存器值对 LMK 进行编程 、而不使用时钟源输入 、那么输出也会被记录。  那么、我们如何 证明 输入源对 正在生成的输出时钟有影响?
    您使用什么来记录信息?  是 E5052还是类似的相位噪声分析器?

    [引用 user="USER118"]4)是否可以通过为 OSCIN 提供时钟输入来将 LMK 配置为双环路模式? [/报价]
    否  不适用于任何传统的双环路用例。  但是、如果您按照建议输入到 OSCin、从技术上讲可以并行运行 PLL1和 PLL2 (不像双环路抖动消除模式那样串联)。  然后、您将 PLL1电荷泵输出连接到环路滤波器、然后连接 VCO/VCXO、再连接到 CLKinX。  现在基本上是向后运行 PLL1、CLKIN 具有反馈路径、而不是 OSCin。  PLL2可以以传统方式运行。  未为此设置 EVM。

    [引用 user="USER118"]2)我通过为计时提供相同的输入厌倦了在双环路模式下配置 LMK,并观察到与( i)相同的结果
    EVM 具有122.88MHz VCXO。  我希望配置会有显著差异、或者您是否更换了板载 VCXO?

    [引用用户="USER118"]

    2)我厌倦了通过为时钟输入提供相同的输入来在双环路模式下配置 LMK,并观察到与( I)相同的结果

    3) 3)如何使用 oscin 和 CLKIN 单端输入的外部时钟源配置 lmk ?

    [/报价]

    我将在您的配置中观察到、您接受100MHz、经8分频至12.5MHz 的相位检测器频率、然后针对 VCO2接受高达2500MHz 的频率。  这不是最佳选择、您应将相位检测器频率保持在100MHz。  然后、使用 N 预分频器= 5和 N 分频器= 5为 VCO 频率提供100MHz * 25 = 2500MHz。

    这是我的建议。  LMK04832是一款非常相似且引脚兼容的器件、它还使用其中一个 VCO 覆盖了2500MHz 的频率。  LMK04832 TICS Pro 配置文件还具有频率规划器。  使用 LMK04832中的频率规划器为您的系统生成合适的分频器配置、然后以相同的方式配置 LMK04826。

    第二、了解有关行为/输出相位噪声的更多信息。  请下载 PLLatinum sim 软件(PLLATINUMSIM-SW)。  您可以使用 LMK04828配置文件来仿真 LMK04826的相位噪声输出、该工具一次只执行一个环路、对于双环路、您可以仿真 PLL1、然后将该输出和负载另存为 PLL2的输入。  对于单环路情况、您可以将100MHz 振荡器的噪声曲线用作输入、然后在相位噪声仿真中查看噪声主要是什么、LMK 或100MHz 噪声。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIE Timothy

    谢谢主席先生的详细解释

    很抱歉、我的演示错误。

    Record (记录)意味着我可以观察示波器 SIR 上的输出、并且我已卸下 板载112.88MHz 晶体(Lmk02826b EVM)、以确保没有泄漏或混淆 、并 在单环路模式下将100MHz 信号发生器馈送到振荡器。

    我对你的建议感到厌烦,结果是最佳的,但如上文第1点所述,问题仍然存在,下文将简要解释同样的问题

    情况1:从信号发生器(100MHz)到示波器的输入--输出设置为125MHz --配置为单环路模式--在示波器上观察到的输出频率为125MHz。

    情况2:信号发生器无输入--输出设置为125MHz --配置为单环路模式--在示波器上观察到的输出频率为125MHz。  为什么?

    lmk 在没有任何输入的情况下生成输出。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用示波器时、您将无法使用不同的方法判断性能差异。  您将需要一个相位噪声分析器。

    [引用 user="USER118"]案例1:信号发生器(100MHz)到示波器的输入--输出设置为125MHz --配置为单环路模式--示波器上观察到的输出频率为125MHz。
    在第1种情况下、在从100MHz 基准锁定至2500MHz 后、您可以...
    (1)通过对 Status_LD1或 Status_LD2引脚的 PLL2 DLD 输出进行编程来观察 PLL2数字锁定检测。
    (2)测量 CPout2电压、它应该是中心轨。
    (3)使用以信号发生器为基准的频率计数器测量输出。  您将精确测量125 MHz。

    当更改为案例2时、如果您只需拔下100MHz 参考...
    (1) PLL2 DLD 应变为低电平
    (2) CPout2电压应轨。
    (3)输出频率应在关闭时改变大约1MHz。

    现在、您仍然会接收到一个输出信号、它将非常接近输出频率、因为在锁定和校准期间、VCO 选择一个"组"来运行。  一旦进入银行、它将在锁闭后留在该银行。

    如果您通过再次编程 PLL2 N 值来重新锁定 PLL。  (或者只需按 Ctrl+L 即可重新对所有寄存器进行编程)。  我希望您将看到频率从125MHz 进一步降低、这只是从案例1 ->案例2中删除了参考。

    LMK0482x 没有用于在基准丢失时关闭输出的静音功能、即使没有输入基准、内部 VCO 仍将振荡。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HIE Timothy

    感谢详细解释。 感谢您的支持

    我的已发行版在我的板上重新被喜爱、但在 EVM 上不被重新喜爱

    1.ll2 dint 锁定在 EVM 中

    您上次建议的保持功能有多长时间?

    我们可以禁用该功能吗? 这对性能有何影响