This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:TICS Pro 自动化错误

Guru**** 2758445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/916859/lmx2594evm-tics-pro-automation-error

器件型号:LMX2594EVM

您好!

我目前正在尝试自动化 TICS Pro 以测量 LMX2594EVM 输出。 我使用之前发布的自动化示例文件作为启动点、但它根本无法启动 TICS。 手动运行软件时、我没有遇到任何问题、甚至尝试重新安装、但在使用自动脚本时、我在启动 GUI 时收到错误消息、如下所示。 我还附加了指向我正在使用的示例脚本的链接。 希望有人已经看到了这一点、并能提供帮助。

e2e.ti.com/.../3276.TICSPro-Automation-Example.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误的屏幕截图未正确上传、因此下面是它所说的内容...

    "初始化 GUI 时出错

    算术运算导致溢出"

    在该错误上按 OK 会导致另一个弹出窗口

    "对象引用未设置为对象的实例

    可能的原因:TICS Pro"

    在第二个警告上按 OK 继续关闭 TICS 软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    从 Excel 工作表打开 TICS Pro 时没有问题。

    确保 在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro 中安装了 TICS Pro。

    您可能需要右键单击 TICS Pro.exe 文件并以管理员身份运行一次。