This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04228:LMK04228低抖动环路审查

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04228, AFE7769, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/916434/lmk04228-lmk04228-loop-review-for-low-jitter

器件型号:LMK04228
主题中讨论的其他器件: AFE7769、 LMK04828

大家好、

我使用 LMK04228为 AFE7769计时。 下面是我的滤波器、电荷泵增益等设计 您能否帮助回顾一下 PLL1和 PLL2环路设计适合低抖动吗? 我想尽量减少抖动、并确保 PLL1稳定锁定在24.576MHz。 之后、我将重点检查 AFE7769的内部 PLL 设计。  

PLL1的 VCXO 特性为 Kvco=4kHz/V 且 load=15pF。

谢谢。

e2e.ti.com/.../LMK04828-SYSREF-Continuous-AF77_2D00_-improved-loop.tcs

PLL1: e2e.ti.com/.../TI-PLLatinum-Sim-LMK04828B-PLL1-design.zip

PLL2: e2e.ti.com/.../TI-PLLatinum-Sim-LMK04828B-PLL2-design.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    PLL1看起来不错、但如果没有 VCXO 指标、很难判断。 您是否有 VCXO 的数据表、或在一些偏移(例如100Hz、1kHz、10MHz)下 VCXO 的相位噪声性能?

    在最近的 PLLatinum Sim 更新(仅几周前)中、我们对 LMK04828 (以及 LMK04228)性能进行了一些更新。 例如、我预测 PLL2的 Kvco 值为20.8、而不是17;因此、我的 C1 = 0.068、我的 R2 = 0.56kΩ Ω、这似乎会产生稍好的性能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Derek。

    您可以找到 PLL1的 VCXO 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供 VCXO 特性。 VCXO 的噪声性能适中(远端偏移时为-140dBc/Hz)、因此 PLL 性能实际上完全由 PLL1性能决定:

    我使用此 VCXO 计算1228.8MHz 时的抖动约为300fs 12K-20M。

    PLL1和 PLL2看起来都很稳定。

    此致、