This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:LMK04828BEVM

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM, USB2ANY, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/916840/lmk04828bevm-lmk04828bevm

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMK04828

我的板工作正常、锁定到100MHz 时钟输入并输出400MHz 时钟。 然后闪电击中... 某处... 断电... 现在 LMK04828BEVM 消耗的电流大约是它的两倍(即现在大约为0.75A,大约为0.38A)... PLL 未锁定、我失去了通过 USB2ANY 进行通信的能力。 我没有找到任何保险丝。 如果有人对可能发生的问题有任何想法、除了闪电和缺少 UPS 之外、我会发布此帖子。

我将购买另一款 LMK04828BEVM…… 和 UPS ... 现在我在家工作、我想我显然需要一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:USB2ANY 通信仍然有效,并且能够加载配置文件,但没有任何效果(即 PLL 不锁定,与以前相比,电流消耗仍然过大)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    听起来像是炸了点什么... 最可能出现的两个问题是 IC 本身和 VCXO。 您可以通过断开 VCXO 的电源(只需移除 R18)快速测试 VCXO 是否是问题所在- VCXO 通常只消耗大约25mA 的电流。 您还可以尝试对 LMK04828进行去焊并将其替换为新器件。

    您可能还需要通过监控3.3V LDO 的输出来检查 IC 电源引脚是否接收到3.3V 电压(使用万用表进行检查)。 如果对 LDO 进行了油炸、则至少可以绕过这些 LDO。\

    您还可以尝试设置 TICS Pro 用户控制页面中的断电位、这样会使电路板进入低电流状态。 这可能有助于确定 IC 或其他地方是否消耗了所有功率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的快速响应和建议。 只要我可以返回工作并使用适当的去焊材料、我就会给他们一个尝试。 同时、我还订购了另一个电路板、以便我可以获得备份并快速运行。

    最棒的

    Mike