大家好、
CDCI6214 100MHz HCSL 输出用作 PCIe 第3代的参考时钟1、如下图所示:
我的问题是:
是否应将500fs 用作参考时钟1的 RMS 相位抖动? 如果没有、RMS 抖动是什么?
2.为什么第三个测试条件(500fs)的最大相位抖动高于第二个测试条件(800fs)? 因为第三个条件的滤波器为10kHz 至50MHz、而第二个条件为10kHz 至20MHz。
谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
CDCI6214 100MHz HCSL 输出用作 PCIe 第3代的参考时钟1、如下图所示:
我的问题是:
是否应将500fs 用作参考时钟1的 RMS 相位抖动? 如果没有、RMS 抖动是什么?
2.为什么第三个测试条件(500fs)的最大相位抖动高于第二个测试条件(800fs)? 因为第三个条件的滤波器为10kHz 至50MHz、而第二个条件为10kHz 至20MHz。
谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao
您好 Hao、
是的、PCIe 第3/4代的 RMS 抖动不超过500fs、这意味着它与第3/4代 PCIe 兼容。
正确的是、PCIe 集成带的频率范围为10kHz 至50MHz (嗯、这是因为我们还考虑了噪声折叠、以便有效的集成带高达第三奈奎斯特- 200MHz)。 但是、PCIe 的传递函数可有效用作带通滤波器(组合后)。 以下是传递函数:
因此数据表的两行都是正确的。 但800 fs 是没有任何滤波的集成抖动、而500fs 是 PCIe 滤波后的集成抖动。
此致、
Hao Zheng