This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:LMK04806和 LMK04828

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04826, LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/916634/lmk04806-lmk04806-and-lmk04828

器件型号:LMK04806
主题中讨论的其他器件:LMK04828、 LMK04826

我知道 LMK04828适合在 JESD204B 协议系统中使用,我想知道 LMK04806是否 可在 JESD204B 协议中用作时钟调节器  来代替 LMK04826 ?

THX.、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在许多情况下、LMK04806可以在功能上替代 LMK04826、但存在一些限制。 除了相位噪声性能的差异外、LMK04826的 SYSREF 分频器比 LMK04806的输出分频器大八倍、而 LMK04826 SYSREF 分频器包括 SYSREF 重定时同步选项和 SYSREF 脉冲器。 子类0和子类2 JESD204B 系统不需要符合 JESD204B 标准的时钟发生器、可以使用 LMK04806构建。 可以想象、可以构建简单的子类1系统、但 SYSREF 必须是连续的、这可能会影响附近时钟的相位噪声、如果 SYSREF 频率低于器件时钟/ 1045、则输出分频器将无法生成 SYSREF 频率。 如果必须在整个系统中同步多个时钟发生 器、则 LMK04806具有有限的多器件同步选项、而 LMK04826具有许多选项。 请注意、所有广播 JESD204B 功能的 TI 器件都支持子类1。

    此致、