This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000EVAL:LMK01000EVAL,关于去耦电容器的信息。

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/916223/lmk01000eval-lmk01000eval-about-the-decoupling-capacitors-of-power

器件型号:LMK01000EVAL
主题中讨论的其他器件:LMK01000

你(们)好

在我的新设计中 、LMK01000被用作所有系统时钟的时钟缓冲器。 我使用 snau037b 作为参考来绘制原理图。 我发现在 Vcc 电源轨上组装了很多去耦电容器-- 14 X 0.1uf +14X 1uf,除此之外,在 VCC1~VCC14电源轨上组装了另外14 X 100pF 电容器。 即、总共有21个用于电源去耦的电容器。 我想知道我们是否有必要遵循这一要求? 它们太多了、以至于很难进行 PCB 布局。  有人能告诉我、为什么要使用这么多电容器? 对于某些正常的设计规则、每个电源引脚只需要一个100nF 电容器。

此致   



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用下面显示的电源滤波器。 它将减少组件数量。 是的、请确保在每个引脚上放置100nF 去耦

    此致、
    通道