This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2391005 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2595, USB2ANY, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/915147/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2595USB2ANYPLLATINUMSIM-SW

你好。 因为 Reference Pro 板侧和 LMX2595EVM 侧的串行接口上有一个10引脚连接器。 现在我想知道这一点。 因此、我计划对控制器进行编程、而不是从参考专业板将已编程控制器的引脚连接到 LMX2595EVM 串行接口的引脚。 是否正常工作、或者是否需要采取任何进一步的预防措施。

任何建议都将不胜感激。

提前感谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    是的、您应该能够将 USB2ANY/Reference Pro 电路和 LMX2595置于与 MSP430相同的 PCBand 编程中以控制 LMX2595。 不过、为简单起见 、您可能需要将一些传统上通过 Reference Pro 编程的引脚直接连接到 GND 或 VCC、具体取决于您的应用、并仅通过 MSP430保留 SPI 接口。 由你决定。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我的意思是说我专门隔离了 Reference Pro 板、而是计划使用支持 SPI 的控制器、然后从母跳线到母跳线、并从外部连接控制器(LaunchPad 套件或任何其他编程开发板) 连接到 LMX2595EVM 的方式、使其与 SDI、CLK 连接到 SCK、GND 连接到 GND、SS 连接到 CSB、从而使其余引脚未连接。 未连接的引脚表示 Muxout、SYNC、RampCLK、 SysRefReq、RampDIR 将这些引脚保持未连接状态。 因为我要传输大约79个寄存器的24位数据并离开可选寄存器、所以这是否有效。  

    执行此操作后、我将 RFoutA 连接到分析仪、并在输出端期望所需的频率。

    这是否足够或采取任何进一步的预防措施。  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    确保其可配置为满足6.6计时要求和 数字接口电压电平。

    RampDIR、RampCLK 和 SYNC 可保持开路或连接到 GND。

    如果未使用 SYSREFREQ、可将其保持断开状态或连接到 GND。

    Muxout 对于调试可能很有用、您可以回读寄存器或用作锁定检测。

    您还可以使用 R58[15]=1 (INPIN_IGNORE)来"忽略 SYNC 和 SysRefReq 引脚"

    有一个修正、我相信您是要将 MOSI 表示为 SDI。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它 的 MOSI 转 SDI。 关于电压电平、我非常确信主控制器在3.3V 下运行。

    1)在这种情况下、我可以将 Muxout 引脚连接到 LED 作为指示灯。

    2) 2)传输一整套24位数据后的延迟是多少。 100毫秒还是10毫秒?

    3)我很遗憾、但我不清楚 R58[15]=1。 您是说 R58寄存器的第15位为1吗?

    4) 4) LMX2595的开关时间是多少、我的意思是说从一个频率切换到另一个频率。   

    5) 5)主控制器默认设置为84MHz。 我的意思是、我想它应该被除以一些整数值。 与主器件速度匹配的最小时钟频率是多少?

    感谢您的耐心回答、我们将感谢您的进一步帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    1. 是的、您可以将 Muxout 引脚连接到 LED 以指示锁定、也可以将其用于寄存器回读。 例如、请参阅 EVM。
    2. 数据表的"时序要求"部分对此进行了说明。
    3. 如果您不打算使用 SYNC 和 SysRefReq 引脚、请将  R58寄存器的第15位设置为1。
    4. 您可以使用 PLLATINUMSIM-SW 为特定环路滤波器模拟从一个频率到另一个频率的锁定时间
    5. SPI 写入速度最高可达75MHz、回读速度最高可达50MHz。 我假设这是主控制器的意思。

    谢谢、

    Vibhu