This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0-050M:输出阻抗和终端

Guru**** 2516100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0-050M, CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/916250/lmk61e0-050m-output-impedance-and-termination

器件型号:LMK61E0-050M
主题中讨论的其他器件: CDCLVP1204

您好!

数据表显示、对于 LVPECL 端接、应该有一个150 Ω 电阻器连接到 GND、也就是说、如果您使用高阻抗探针探测信号。 假设我要使用50欧姆传输线路将该信号路由到 LVPECL 输入、那么应使用什么外部电阻器将 LMK61E0-050M 的输出与50欧姆传输线路匹配? 它是指 Vcc 吗?

我将 把 LMK61E0-050M 的输出连接 到 CDCLVP1204的输入、 当我使用3.3V 作为 Vcc 时、我将使用一个130欧姆的上拉电阻和82欧姆的下拉电阻来终止传输线路、以获得 Vcc - 2V 的50欧姆端接电阻

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    此终端网络适用于3.3V LVPECL。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回复。

    端接将位于 CDCLVP1204的一侧 、以匹配器件的输入阻抗并获得正确的逻辑电平、 但是、在 进入50欧姆传输线路之前、LMK61E0-050M 的输出是否需要任何外部电阻器来获得正确的阻抗和逻辑电平、我仍然有点困惑。 我提出这一要求是因为、在测试原理图(数据表上)中、输出端接在两个150欧姆电阻器上、这让我认为与50欧姆端接至 Vcc -2V 相比、我将看到不同的逻辑电平

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    借助此接收器侧端接、您无需任何驱动器侧端接(无需150 Ω 至 GND)

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的确认。