This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:当 VDD = 1.8V 时、输入时钟为3.3V

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/915638/lmk1c1102-3-3v-input-clock-when-vdd-1-8v

器件型号:LMK1C1102
主题中讨论的其他器件:LMK1C1104

团队、

当 VDD 为1.8V 时、是否可以在 V_CLKIN 上使用3.3V 时钟?
3.3V 耐压输入仅在数据表的特性列表和绝对最大额定值中提及。

我的客户需要一个具有两个可处理3.3V 输入 CLKIN 的输出(1.8V)的时钟缓冲器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没关系。 在由1.8V 供电时、我预计3.3V 输入的占空比失真。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lane!

    您希望出现哪种失真?

    我们的产品系列中是否有更适合您的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK1C1104是一个基于该要求的好建议。

    占空比失真将取决于输入时钟频率和边沿速率。 当 VDD = 1.8V 供电时、输入阈值为900mV。 较高的频率和较慢的边沿会使占空比失真更严重、反之亦然。

    由于与输入条件相关、因此很难保证在这种情况下占空比失真。 对于50%占空比输入、我们确实将占空比指定为45%至55%、此时钟振幅与电源电压匹配。 希望这些信息能有所帮助。  

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lane!