以下是确认项目。
请给我一个答案。
① VCCBUF 引脚是否为电压输出端口? 还是电压输入端口?
② VccRF 连接到 VCC、它为什么会改变? 这种情况有什么原因(相位噪声改善? PCB 布局设计?)
③ RFOUT_AM 被使用(混频器 LO 信号)、但使用 RFOUT_BM 是否更好(这是一个优势?)
④我不熟悉 SYSREF 功能。 您能否列出 SYSREF 功能的用途?
此致、
Akihiko Yokouchi/
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是确认项目。
请给我一个答案。
① VCCBUF 引脚是否为电压输出端口? 还是电压输入端口?
② VccRF 连接到 VCC、它为什么会改变? 这种情况有什么原因(相位噪声改善? PCB 布局设计?)
③ RFOUT_AM 被使用(混频器 LO 信号)、但使用 RFOUT_BM 是否更好(这是一个优势?)
④我不熟悉 SYSREF 功能。 您能否列出 SYSREF 功能的用途?
此致、
Akihiko Yokouchi/
Akihiko-San、您好!
谢谢、
Vibhu
Yokouchi-San、
恐怕我们不理解您的问题。
默认情况下、VccRF 通过0Ω Ω 电阻器 R34连接到 Vcc SMA 连接器。 如果您的问题是0Ω Ω 电阻器的功能是什么、答案是这是评估板的常见做法。 使用此冗余电阻器、我们可以测量由于 VccBUF 和输出缓冲器而消耗的电流。
实际上、您可以在电路板上找到很多0Ω Ω 电阻器、它们是特意组装在电路板上的、以便我们能够灵活地进行测试和调试。
希望这能回答您的问题。