This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:同步模式 N 分频器限制

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/915343/lmx2572-sync-mode-n-divider-restrictions

器件型号:LMX2572

我们知道、在类别3同步模式下(使用通道分频器)使用 LMX2572时、N 分频器应替换为其正常值的一半、即 N/2。 我们有两个问题。


为了避免整数边界杂散、我们是否应该避免 N 或 N/2的整数值?


N 分频器的最小限制(表3)是否适用于 N 或 N/2?


感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    最小 N 要求适用于所有模式下的 N 分频器。 在正常模式下、假设 N = 20。 在同步模式下、该 N 变为10、因此超出了最小值 N 要求。

    IBS 始终存在、但问题是它与载波频率有多接近。 IBS 取决于 FPD 和 VCO 频率、但不取决于 N 分频器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    感谢你的答复。  

    我知道 N 分频器值 IBS 中的整数、并且杂散随着 N 接近整数值而变大。 (很好、当 N 为整数时、杂散在载波下方消失。) 因此、为了避免大杂散、我们希望避免 N 分频器接近但不是精确的整数(即接近整数边界)。

    那么、我的问题是、在同步模式下、我们应该避免 N 或 N/2的接近整数值吗?

    感谢您的帮助、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您从其他角度对 IBS 的解释也是正确的。 IBS 的来源是 FPD 和 VCO 谐波的拍频(IBS 频率)。 当 N 为整数时、拍频为零或等于 FPD (通常我们将此 FPD 杂散称为 IBS)。

    当 N 为小数但接近整数值(例如 N = 11.9999)时、IBS 将非常接近载波频率、并可能给系统带来问题。

    N = 11.9999的原因是什么? 这是因为系统需要该频率通道、但不幸的是、该频率接近我们选择的 FPD 谐波。 如果我们选择不同的 FPD、IBS 可能已从载波中推出。 当然、只要我们更改 FPD、N 分频器值就会随更改而变化、并且会变得更小"接近整数"。  

    返回到您的问题。 在您的应用中、如果某些频率通道存在严重的 IBS 问题、您必须更改 FPD 以避免这些杂散。 您可以通过绕 R 前、MULT 和 R 后分频器执行此操作。