This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LMK04828BEVM:LMK04828BEVM

Guru**** 2943380 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914616/compiler-lmk04828bevm-lmk04828bevm

器件型号:LMK04828BEVM

工具/软件:TI C/C++编译器

我使用了 LMK04828BEVM 电路板、当外部时钟输入为100MHz 到 CLKin1时、我们无法获得正确的输出。 我附加了我的配置详细信息和输出屏幕截图。

请帮帮我  

谢谢、此致

Basavakirane2e.ti.com/.../case_5F00_1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basavakiran、

    此主题是否与同一个问题相关?  

    正如我在另一个线程中提到的、除以1是奇数除法、这需要启用占空比校正;确保"Divider+DCC+HS"的 DCLKout#_MUX = 0x01。

    如果可能、我希望避免重复 E2E 线程、因此我将此线程标记为已解析、并在另一个线程中继续。 如果链接的线程与您的问题不同、欢迎您继续在此线程中进行故障排除。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek Payne

    当我使用分频器+DCC+HS 时、我无法修复或修改输出中的延迟。 我不是在信号示波器中获取平滑的输出信号。

    谢谢、此致

    Basavakiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basavakiran、

    如果您在不复位分频器(即没有同步事件)的情况下仅从分频器切换到分频器+DCC+HS、则占空比校正和半步进电路的状态将不正确、因此输出行为可能不是所需的。 您必须首先将多路复用器设置为使用分频器+DCC+HS、然后生成同步事件以复位分频器电路。 这将使分压器输出正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek Payne:

    您解决了我的问题、谢谢

    谢谢、此致

    Basavakiran