This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:全温度范围内的精度。

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/912786/se555-accuracy-over-full-temp

器件型号:SE555

你(们)好。

我想知道 SE555在整个温度范围内的精度。

℃数据表、它说只有在 TA=25 μ s 时。
在整个温度范围内、您是否具有最小/最大精度?

我阅读了 Ron 的主题。(https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/879112/3251945?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SE555%20Accuracy#3251945)

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo-San、

     

    对于 SE555、请使用典型值为90ppm/C 的典型值。 要获得最小值/最大值估计值、请将该值加倍、使其达到180ppm/C 请记住、这不包括电路中无源组件的贡献。 在更高的频率下、预期会有更多的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San。

    非常感谢您的支持。

    如何处理“定时间隔的初始误差”和“ 定时间隔的电源电压灵敏度”?
    如果我还想知道最大值/最小值、我应该将典型值加倍吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    是的、这应该是一个很好的估计值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San。

    我想更详细地了解精度变化。
    如果您有任何测试结果、能否分享?  

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    我拥有的唯一相关数据是 SE555器件的控制电压采样数据。

    在六个温度下、控制电压百分比(VCONT/Vcc)与 Vcc 之间的关系。