This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04228:PLL 锁定状态检查

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914887/lmk04228-pll-lock-status-check

器件型号:LMK04228

大家好、

JESD204B 无线站项目中的 I DWIN LMK04228。  为了确保两个 PLL 都被锁定、我想我应该在寄存器中将 Status_LD2引脚设置为值0x03吗?  这可能是一个简单的问题、但我不确定缩写"DLD"的完整含义。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    正确的做法是、将 PLL2_LD_MUX 设置为0x03应同时提供 PLL1和 PLL2的锁定检测状态。 DLD 表示"数字锁定检测"。

    此致、