This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTC6908-1的功能替代产品

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914488/functional-replacement-for-ltc6908-1

主题中讨论的其他器件:CDCE913

我正在寻找 推荐的 LTC6908-1功能替代产品。 我需要 TI 等效产品、但参考工具未返回此器件的任何结果。 请提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑 CDCE913;此器件还具有 SSC、但需要进行一些编程、而不是由引脚控制。 如果您有其他要求、请告知我们、我们可以提出更好的解决方案。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道、

    我确实需要一个不需要编程的器件。 时钟仅用于通过 RS 485隔离器发送冗余信号、以进行辐射评估。 时钟信号本身只需3.3V、并在50%占空比下具有介于50kHz 和250kHz 之间的可变频率。 也许还有其他的东西可以满足这个账单吗? 有什么类似555计时器的东西?

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我同意、555计时器更适合这种情况、尤其是在不需要 SSC 的情况下。 555计时器由不同的团队提供支持;您能否提交555计时器器件的新帖子、以便将其定向到适当的论坛?

    此致、
    通道