This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:输入频率低于8kHz

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1, CD74HC4046A, CD54HC297, CD54HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914386/cdce813-q1-less-than-8khz-input

器件型号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其他器件: CD74HC4046ACD54HC297CD54HC4046A

大家好、

我想使用此器件从 8kHz 参考时钟生成24.576MHz 时钟。

它看起来 PLL 模式下的最小输入时钟频率为8MHz。

是否有其他器件可以实现此功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 CDCE813-Q1与外部相位检测器结合使用、以实现该目标: https://www.ti.com/lit/an/scaa088/scaa088.pdf

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    由于我的产品适用于汽车、我需要符合 Q100标准 的器件。

    您是否对 Q100器件有建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCE813-Q1符合 Q100标准、 但 CD74HC4046A 不符合标准。 但是、我注意 到 CD74HC4046A 的温度范围为-55至125。
    我不是 CD74HC4046A 的专家、此器件由另一个团队提供支持。 我注意到、该产品系列中有一些军用级器件、例如 CD54HC297和 CD54HC4046A、但这些器件是超性能的。

    我注意到您已向我们发送有关此主题的电子邮件。 让我们离线继续讨论。

    此致、
    通道