This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:等待时间

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914369/lmk04906-waiting-time

器件型号:LMK04906

大家好、

使用 LMK04906时进行以下设置。 (请参阅下面的" LMK04906的设置"。)

每次实际使用 LMK4906时、都会进行以下26项设置。

我正在等待1到2之间的10ms 等待时间、但设置此1 (R0初始化)后、您是否会教授正确的等待时间值(制造商推荐的值?)。
在实际操作中、多种设置被多次使用、因此使用次数越多、设置时间累积的时间越长、实际操作时间就越长。 我很难知道如何缩短这段等待时间。

LMK04906的设置
1.0x80160200 (R0初始化)
等待时间10ms
2.
(笑声)
26.

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    最坏情况下、复位需要几百纳秒才能完成。 1.6µs 32位 SPI 序列、即使在50MHz (支持的最大频率)下、完成后续传输仍需花费大于1 μ s 的时间、这将保证慢于复位生效所需的持续时间。 因此、R0 INIT 和 R0 NORMAL 之间的等待时间可以完全省略。

    此致、