This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:STAT1和 STAT0选择为3.3V LVCMOS

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318EVM, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914030/lmk03318-stat1-and-stat0-selection-to-be-3-3v-lvcmos

器件型号:LMK03318

当选择 STAT1和 STAT0输出报告锁定丢失和/或信号丢失时、是否可以将其编程为3.3V LVCMOS?  如果是、如何在寄存器中选择/设置该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STAT0和 STAT1输出由多个寄存器(R13-17、R19、R27、R28、R45、 R56)。 使用 TICS Pro GUI 轻松配置 LMK03318的寄存器设置。 如果您计划在评估模块上进行测试、GUI 还可与 LMK03318EVM 配合使用。

    此致、
    通道