This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:有缺陷、不稳定和杂散?

Guru**** 2929290 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914390/lmx2594evm-defective-with-instabilities-and-spurs

器件型号:LMX2594EVM

新电路板 LMX2594EVM (+参考板)是上个月(不到4周前)购买的。

上周、我获得了具有1ppb 稳定性的全新10MHz OXCO。 电路板任务:输出10GHz。

晚上都很漂亮、干净、稳定。 一切都很出色、然后关闭电源。

实际上、在通电后的一夜、电路板会被不稳定的唤醒并充满杂散。 显然,使其恢复清洁成果的所有努力都没有成功。

我感觉输出功率的反应与之前(之前使用100ppb OXCO 进行过测试)不同。 现在、输出功率范围仅介于-12dBm 和-7dBm 之间。 无法确定、此电路板对我来说仍然是"新"的。 尚未完全熟悉。 我没有想到从第一天起就会记录好的结果。 可能他们太好了。

任何情况、无论是旧的还是新的 OXCO、任何不稳定性的杂散都在一周前没有出现。 也许... 15分钟内完成一次杂散... 但现在不是每秒10次杂散。

我可以自行解决此问题、还是应该将 EVM 板发回进行更换?

什么可能导致了此问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ion:

    我不知道发生了什么、也许您可以先进行一些调试。 请检查、在施加 Vcc 之后和编程之前、您是否可以在以下引脚上看到类似的电压? 此状态下的功耗是多少?

    引脚

    名称

    POR

    3.

    VBIASVCO

    C25.

    1.017.

    27.

    VBIASVCO2

    C19.

    0.652

    29.

    VREFVCO2

    C20.

    2.856

    33.

    VBIASVARAC

    C21.

    1.609.

    36.

    VREFVCO

    C22.

    2.85

    38.

    VREGVCO

    C24.

    2.03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部分信息:对于电路板的3、3V 电源(编程后)、电流大约为 0.3A。

    我很快就可以读取调试电压、我将告诉您它们是否与您的图表相匹配。

    谢谢、