This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:是否有任何方法可消除杂散?

Guru**** 2943320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914440/lmx2594evm-are-there-anyways-to-remove-spurious

器件型号:LMX2594EVM

你(们)好

/

客户正在根据所附的基于 EVM 的原理图评估 LMX2954EVM。

e2e.ti.com/.../schematic.pdf

请参阅此 ppt。 您可以看到设置和结果。

e2e.ti.com/.../setting-_2600_-result.pptx

它们需要消除杂散。 是否有任何方法可以删除这些内容?

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

北井高桥/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Takahashi-San、

    看起来这些是120MHz 杂散、这可能是由状态机时钟引起的。

    什么是 CAL_CLK_DIV 寄存器设置? 如果为0x0、则将其设为0x1或0x2应降低杂散电平。