This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:建议的100MHz 时钟相位噪声?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/913693/lmx2594-recommended-100mhz-clock-phase-noise

器件型号:LMX2594

在使用 LMX2594并调谐至最高频率时、您建议使用100MHz 时钟相位噪声来获得数据表中的相位噪声图?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论您使用什么、相位噪声都将乘以20*log (Fout/100MHz)。

    对于100MHz 时的近端相位噪声、我们使用的是100MHz Wenzel 振荡器。

    在更远的偏移下、如>1kHz、我们使用了振荡器、例如 Vectron VC-708 XO、还有其他选择。

    此致、

    Dean