This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:散热垫和 A1-A4上的引脚处理

Guru**** 2527330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/913429/lmk00804b-q1-pin-treatment-on-thermal-pad-and-a1-a4

器件型号:LMK00804B-Q1

您好!

我的客户询问我们散热焊盘和 A1-A4焊盘上的引脚处理。

散热焊盘(引脚17):与 GND?相连
A1-A4针脚:打开?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hattori 先生:

    是的、没错

    此致、
    通道