This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:端口到端口隔离问题或串扰

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/913481/lmx2594evm-port-to-port-isolation-issue-or-cross-talk

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

尊敬的 TI 团队:

我们在设计中使用 LMX2594。 通过使用我已测试过的 LMX2594EVM 串扰、结果如下表所示。 在数据表中、您提供了50dBc XTALK、但我没有得到它。

端口 A 导通时观察到23dB、并在端口 B 处测量到功率。端口 B 导通时观察到35dB、并在端口 A 处测量到功率。为什么这些不对称。

您能否告诉我任何建议、例如寄存器值的任何更改/需要执行任何其他设置以获得更好的隔离。

端口 A 打开、B 关闭 端口 B 打开、端口 A 关闭
端口名称 以 dBm 为单位的测量功率 端口名称 以 dBm 为单位的测量功率
端口 AM -0.9. 端口 AM -37.
端口 AP -1.86 端口 AP -34.
BM 端口 -23.5. BM 端口 -0.8.
端口 BP -24.3 端口 BP 1
注意:在12GHz 下测量的频率。 已终止所有其它未使用的端口

等待您的确认。

谢谢你。

Sreehari.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenehari、您好!

    数据表列出了典型值和非常具体的情况、实际值可能会根据 OUTx_PWR 设置和 OUTx_MUX 类型而变化。 请使用这些设置来查看串扰如何变化、这可能会有所帮助。

    谢谢、

    Vibhu