This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:参考时钟的频率范围和该时钟所需的射频功率。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/912875/lmx2572-frequency-range-of-the-reference-clock-and-rf-power-needed-from-that-clock

器件型号:LMX2572

大家好、

客户想要了解  LMX2572参考时钟的频率范围以及该时钟所需的射频功率。 数据表中的 FOSCin 为5MHz-250MHz 和5MHz-125MHz、带和不带倍频器。 这是基准时钟的频率范围吗? 时钟源是否需要最低射频功率来驱动器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、这是频率范围。 数据表中该项下方的线路描述了所需的输入电压摆幅。 另请参阅数据表中描述 VOSCin 的"8.1.1 OSCin 配置"部分。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    感谢您的确认。 关于客户询问 时钟源驱动器件所需的最低射频功率、我认为 OSCin 消耗的电流很小、因此不需要时钟源提供太多功率。 是这样吗? 我们是否具有驱动 OSCin 的最小功耗值?  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    假设系统为50欧姆、您可以将数据表中指定的电压 Vpp 摆幅转换为功率级别 dBm。

    下面是我经常使用的表:

    http://wera.cen.uni-hamburg.de/DBM.shtml

    谢谢、

    Vibhu