This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在窄带中看到多个高达-45dBc 的10kHz 杂散?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/913272/lmx2594-multiple-10khz-spurs-seen-in-narrow-band-as-high-as--45dbc

器件型号:LMX2594

大家好、

客户询问您是否曾密切关注过 DEN = 10、000的杂散?

当它们观察200kHz BW 等窄带时、会看到多个10kHz 杂散、有些杂散高达-45dBc。 这是预期的吗?

如果不是、我们应该如何解决这个问题?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请提供它们的寄存器配置吗?