Other Parts Discussed in Thread: LMK04828-EP, LMK04828, LMK04808
主题中讨论的其他器件:、 LMK04808
我使用动态数字延迟来移动 DCLK。
我按照数据表 SNA605AS 第44页中的示例进行操作、并 根据表3对 DCLKoutX_DDLY_CNTH/_CNTL (0x101)进行编程、它可以延迟时钟。
我的时钟分频器为4、因此 CNTH/CNTL 为2/3。
我的问题:
LMK04828-EP (SNAS703)的数据表也需要对 DCLKoutX_DDLYD_CNTI/_CNTL (0x102)进行编程。 LMK04828 (不带 EP)是否也需要这样做?
SNAS605AS 中的表3 描述了仅用于延迟时钟的 CNTH/CNTL 寄存器设置。 但是、当我想提前移动时钟时、这些值是什么?
在第9.3.3.2节中,它只写了:"通过编程一个小的备用分频器值.....。 " 但不允许使用1/2的 CNTH/CNTL。
感谢您的支持、
Jonas