This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:连续 SYSREF

Guru**** 2547440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/912733/lmk04828-continuous-sysref

器件型号:LMK04828

您好!

 

我的客户希望使用连续 SYSREF 在 FPGA 和 TI ADC/DAC 之间建立 JESD204B 链路。

在建立 JESD204B 链路后、他们希望禁用连续 SYSREF、以防止出现不必要的串扰。

 

问题1:

要启用连续 SYSREF、只需要数据表的 table1寄存器设置、不需要 SYNC/SYSREF 引脚信号?

 

问题2:

要禁用连续 SYSREF、需要进行哪些寄存器设置?

 

问题3:

TI ADC/DAC 的连续 SYSREF 应是直流耦合还是交流耦合?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    问题1:
    表1中给出了启用连续 SYSREF 的两种方法:

    • 使用"连续 SYSREF"配置-只需按照寄存器设置操作、无需外部同步信号
    • 使用"外部 SYSREF 请求"配置- SYNC 引脚上需要外部信号(绕过极性多路复用器)

    问题2:
    对于不同的模式、禁用连续 SYSREF 需要不同的设置。

    • "连续 SYSREF"-将 SYSREF_MUX 设置为0、1或2
    • "外部 SYSREF 请求"-将 SYNC 引脚上的信号置为无效(使其变为逻辑低电平)。

    此外、我们建议在尽可能禁用 LMK04828 SYSREF 之前禁用 ADC/DAC SYSREF 接收器、以防止 runt 脉冲产生意外的副作用。  

    问题3:
    如果可能、我们建议使用直流耦合。 确认所选输出格式的 VOH 和 VOL 电平与 TI ADC/DAC 所需的输入电平一致。 某些具有3.3V 或2.5V I/O 的 ADC/DAC 可直接接受来自 LMK04828的 LVDS。 其他 ADC/DAC 使用1.8V 数字 I/O 电平、这些电平通常与直流耦合 LVDS 不兼容。 对于1.8V 系统、LCPECL 可能更合适。

    如果直流耦合 I/O 电平不兼容、则当可以启用/禁用 ADC/DAC SYSREF 接收器时、交流耦合是可以接受的。 请记住、交流耦合会产生高通滤波器、因此低频边沿可能会受到影响。 在将0.1µF μ F 耦合电容器接入100Ω Ω 差分负载的情况下、滤波器转角频率为1/(2*PI*50*1e-7)=大约32kHz。 在几乎所有情况下、SYSREF 频率都大于滤波器的转角频率、因此 ADC/DAC 仍会可靠地检测 SYSREF 边沿。 但在转角频率低于100倍(<3.2MHz)的频率下、由于耦合电容器直流偏置在每个边沿之后累积、Vpp 电压将大于标称信号幅值、这可能违反 ADC/DAC I/O 最小和最大电压要求。

    如果您仍不确定交流或直流耦合、请通过 E2E 咨询 ADC/DAC 团队、了解其特定器件。

    此致、