This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/912303/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

你好。 我对 LMX2595有一些疑问。

1) 1) 很明显、LMX2595的输出相位噪声主要取决于基准信号的相位噪声有多好。 除基准信号外、相位频率检测器、电荷泵、环路滤波器、VCO 产生了多大的相位噪声。 我是说、除基准输入之外、每个和各个块对输出端的相位噪声产生的影响量。 具体取决于什么因素?

2) 2)根据数据表、很明显输出功率是可编程的。 上拉负载是固定的(电感器或电阻器)、这是怎么可能的。

3) 3) LMX2595以百万分率表示的稳定性是多少?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Singam、

    您可以使用 PLLATINUMSIM-SW 工具仿真 LMX2595的相位噪声。 通常、相位噪声取决于输入、PLL 特性和 VCO 特性。 PLL 和 VCO 特性由所选器件的功能决定、是上述因素的组合。 该工具可以仿真这些块中每个块的贡献量、但无法将其分解为电荷泵增加的噪声与相位检测器的关系。 您可以使用该工具来更改环路滤波器、电荷泵、相位检测器频率等、并查看相位噪声的预期变化情况。

    输出功率设置会更改器件的内部设置、输出功率也会根据输出端的负载而变化。 建议使用50 Ω 上拉电阻或电感器。

    一般而言、我们在数据表上验证的规格是 归一化 PLL 1/f 噪声和 归一化 PLL 本底噪声。 这些指标可用于模拟 PLL 的性能。 然后、可以对偏移频率范围内的相位噪声进行积分、以确定输出上的抖动。 我们还在数据表中列出了抖动测量值。

    一般而言、我不会期望 ppm 误差、输出将跟踪输入 ppm 误差。 另请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/719422/2654296

    谢谢、

    Vibhu