This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:PCI4 4x OEI 的默认配置设置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/912342/cdci6214-settings-for-default-configuration-with-pci4-4x-oei

器件型号:CDCI6214

大家好、

我们要将 CDCI6214设置为4个 OEI 的默认配置、如图所示、我的问题是:

1. CDCI6214是否可以像这样设置而不使用 I2C 接口? 因为我们不想使用 I2C 对其进行配置。

2. 如果项目1的答案是肯定的,如何将其设置为默认的4x OEI 配置?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    没错、您不需要使用 I2C、因为其中一个 EEPROM 页面已配置为允许 PCIe 使用4xOE。 您只需将 EEPROMSEL 引脚拉至低电平即可选择 EEPROM PAGE 0。 您可以在数据表中看到图29。

    此致、

    Hao Zheng