This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:CMOS 参考时钟的使用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/911293/lmx2594-usage-of-cmos-reference-clock

器件型号:LMX2594

您好!

我要用于 LMX2594的基准振荡器具有0-3、3V 输出电压电平和6mA 最大输出电流。 (CMOS、单端)由于 LMX2594的基准输入电压范围为0.2V 至2V、因此我必须降低振荡器输出电压电平。 这就是我将3dB PI 衰减器放置在 OSCinP 上的原因。 在对电路进行测试时、我观察到振荡器输出波形失真、振荡器消耗最大电流。

您对此问题有什么建议吗? 此外、50欧姆分流电阻器的用途是什么、CMOS 时钟是否需要使用?

此致、

安全  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Safa、

    我认为您应该将 CMOS XO 输出与3dB PI 进行交流耦合、否则 PI 将从 XO 汲取过多的直流电流。

    连接应如所示。

    XO --||-PI 衰减器-||-OSCin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、但我无法理解其中一个问题。  连接 OSCinP 引脚的50欧姆电阻器到底用于什么?

    如果我移除这个50欧姆电阻器、我会有什么问题吗?

    此致、

    安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Safa、

    OSCin 不需要外部 μ 50Ω。 假设 XO 具有2V 输出摆幅、则只需将其交流耦合到 LMX2594的 OSCin、而无需使用 PI 衰减器。