This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 控制电压0-10 VDC 至0至95%占空比脉宽调制、频率为200Hz -正在寻找可在整个控制电压范围内实现稳定性能的电路设计

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494, OPA4990, OPA2990, LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/911589/control-voltage-0-10-vdc-to-0-to-95-duty-cycle-pulse-width-modulation-at-200-hz---looking-for-circuit-design-which-achieves-stable-performance-over-entire-range-of-control-voltage

主题中讨论的其他器件:TL494OPA4990OPA2990LMV321

我已经按照德州仪器数据表中显示的图形对 NE555P 电路进行了相当大的测试。  在从低到高的控制电压范围内实现稳定的性能、未取得成功。  所示的脉冲位置调制电路在占空比高于30%时似乎工作正常、但在占空比低于约30%时不工作。  显示双555s 串联的电路不允许占空比小于50%。  您能否就如何采取不同的措施提供一些建议?  德州仪器(TI)是否有其他 IC 更适合在200Hz 时将0-10 VDC 控制电压转换为0-95% PWM?  我看到、Analog Devices 提供了电压控制 PWM 模块 LTC6992、还有一些其他的 mfrs 提供了7555 IC、可保证更好的性能。 非常感谢您的任何帮助。