This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:输出失真:获得更多谐波分量

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104, CDC3S04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/910876/lmk1c1104-output-distortion-get-more-harmonic-components

器件型号:LMK1C1104
主题中讨论的其他器件: CDC3S04

当使用 LMK1C1104时、我遇到了问题。 我有一个频率为10 MHz 的纯输入正弦波、但输出信号看起来像一个周期性脉冲、并引入了更多的谐波分量、如20M、30M···。我不知道如何处理这个问题、也不知道导致这个问题的原因。 我想得到一个10M 的纯正弦波。 感谢帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK1C1104可产生 LVCMOS 方波输出、而不是正弦波。 方波信号主要由奇次谐波组成;即使是方波中的谐波也表示占空比失真。 您看到的是这些信号的混合。

    对于4输出纯正弦波时钟缓冲器、请考虑 CDC3S04

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!