This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:RTC 校准问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/911336/bq32000-rtc-calibration-question

器件型号:BQ32000

大家好、

"原因客户要求我们具有+/1ppm 的 RTC 精度。

32.768kHz 晶体的最小容差为+/-5ppm。  

我们要确认 BQ32000上的"校准"功能。

寄存器中有一些选项可供选择。

如果我们选择-4ppm、这是否意味着原始+/-5ppm 将校准为+1ppm、-9ppm? 或两者都校准为1ppm?

请帮助澄清我们的困惑。

提前感谢。

此致。

Russ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russ:

    问:如果我们选择-4ppm、这是否意味着原始+/-5ppm 将校准为+1ppm、-9ppm?  或两者都校准为1ppm?

    答:XTAL 数据表中指定的+/- 5ppm 精度意味着 XTAL 的精度将是32.768kHz XTAL、保证在32.768kHz - 5ppm 和32.768kHz +5ppm 之间。 因此、如果您为具有+/-5ppm 范围的 XTAL 选择-4ppm、则该范围现在为+1ppm 至-9ppm。 请注意、校准效应只会每8到16分钟观察一次

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    你好。

    感谢你的答复。

    此致。

    Russ