This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:输入 CML 输出 LVDS

Guru**** 2774745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/911548/lmk00334-input-cml-output-lvds

器件型号:LMK00334
主题中讨论的其他器件:LMK00304

您好、先生、

我的客户询问如下设计问题。

它们具有 PCIe CPU 100MHz 时钟作为 CML、其端点是 NVMe、需要 LVDS 100MHz 输入。

在此拓扑中、他们是否需要使用时钟缓冲器将 100MHz 时钟 从 CML 更改为 LVDS?

如果是、您能为我们提供任何合适的解决方案吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK00334仅具有 HCSL 输出;PCIe 时钟通常为 HCSL。 如果您需要 LVDS 输出、LMK00304是更好的选择。

    此致、
    通道